This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339A:最大负载电容值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710794/lm339a-maximum-load-capacitance-value

器件型号:LM339A

 输出引脚 OUT1、OUT2、OUT3和 OUT4可以驱动的 LM339A 的最大负载电容(CLoad)值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    向比较器的输出添加负载电容会大幅降低输出压摆率并增加传播延迟时间。 对于具有集电极开路输出的比较器尤其如此、该比较器通常使用相当大的上拉电阻。 此外、当切换为低电平时、输出晶体管将使负载电容短路、这将导致相当大的输出电流尖峰、从而产生大量的接地反弹和接地噪声。 即使是输出晶体管也可能会因高输出电流尖峰而受损、尤其是在使用大负载电容时。

    负载电容有多大?

    Kai