This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:输入和输出悬空

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710634/iso124-floating-input-and-output

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

我将在浮动配置中使用 ISO124。 输入以 GND 1为基准、输出以 GND 2为基准、但两个接地都不以机箱或实际接地为基准。 这会影响它的隔离能力吗? 它是否会使 ISO124更容易受到噪声的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joe!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛。 关于 ISO 124的好问题! 如果这是一种新设计、我将向您介绍 ISO224、作为一种更新的替代解决方案。 在任一种情况下、GND1或 GND2不必以底盘或"实时接地"为基准来保持隔离。 机箱接地通常以系统中某个位置的 GND2为基准、因此您必须考虑如何设置输出侧的电源和模拟信号链。 如果您愿意、请随时将原理图和/或布局发送给我们以供审阅、然后再将电路板提交给铜缆。