This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858

Guru**** 2874230 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4211, OPA858, THS4215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710180/opa858-opa858

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件:THS4211THS4215

您好!

我正在寻找具有以下要求的缓冲器(模拟):

1) 1)输入电压范围:0V 至0.9V

2) 2) FQ:~100MHz 至200MHz

3) 3) IQ、噪声:我们并不真正关心它

4) VDD:我们可以提供介于0.9V 至3.3V 之间的任何 VDD (如果需要、也可以更高)

5)应该具有非常(非常)的低输入电容。 该缓冲器的主要要求。 (可能小于1pF?? 我知道很难获得它)如果输入没有 ESD 保护、它将对我们有效。

6) 6)输入为单端输入、不是差分输入

我搜索了 TI 的网站并找到了两个接近 IC:OPA858 和 THS4211/THS4215。 这两个选项是否可用于我们的规格、或者您是否建议其他选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Premsagar、

    OPA858必须处于增益>10才能保持稳定、因为它已解补偿。 THS4211是单位增益的最佳选择、其目标是严格地最大限度地减小输入电容、但要注意图1中的频率响应。 确保最大限度地减小输入迹线面积,因为这将增加与(k a er)/d 成比例的寄生电容。 对于 FR-4、K=8.854pF/m、而 E=4.5。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议。 我查看了 THS4211的数据表。 只需确认一下、如果我希望输入共模电压范围为0V 至0.9V (或100mV 至900mV)、我需要使用 Vs+= 5V 和 Vs-=-5V。  

    如果我使用 Vs+= 5V 且 Vs-=接地、则最小共模将 为250mV。 如果我错了、请纠正我的问题。 否则、该产品对于我们的应用来说是不错的。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该使用+-5V 双电源。 如果您查看5V 输入特性、您会发现共模输入范围在整个温度范围内仅介于1.4V 和3.6V 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒 谢谢!