This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:如何测量输入偏置电流

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, TINA-TI, LMC660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710223/opa189-how-to-measure-input-bias-current

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: TINA-TILMC660

大家好、
我的客户尝试通过以下电路测量 OPA189的输入偏置电流。

为了预测失调电压和 IIB、他们绘制了 RF 值为0、1k、10k、100k、并从输出进行转换并估算 IIB 的值、该值约为1000pA。
我认为、在 OPA189等10pA 的情况下、有必要考虑外部因素、例如 PCB 上的泄漏电流。

您是否有推荐的测量电路?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi、

    CMOS 运算放大器中的输入偏置电流 Ib 由于其极小的幅度而无法使用电阻器进行测量、但必须如下面所示进行积分、并使用 IC=C*dV/dt 公式进行计算。  在下面的仿真中,这将导致 IC=1nF*SLOP=1e-9*35N/500N=70pA

    我已在 TINA-TI 原理图的下方附上、因此您可以自行进行仿真。

    e2e.ti.com/.../OPA189-IB-measurement.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    为了添加到 Marek 的注释中、LMC660数据表(以及若干 LMC60xx 系列数据表) 在应用部分中提供了有关使用集成测量 FA 输入偏置电流的模板(第11页)。

    首选方法是使用反相积分配置(反馈路径中的电容、数据表图中的 S2和 C2)。

    反相积分器有一个固定的共模点、而同相(同相输入上的电容)将在电容器充电时改变共模。

    这在中共模下不是一个大问题、但当您接近电源轨的一伏范围时、偏置电流会随着 ESD 二极管开始产生影响而变化。 因此、您最终会发现线性积分的变化。

    最好的方法是使用单独的积分器来测量电流。 这还允许"空插座"测量值减去固定装置泄漏。

    早在1993年、Bob Pease 就写了一篇关于测量 FA 输入偏置电流的 EDN 文章、《什么是 Femtoamp 的东西、无论如何》以及后续的 Teflon 文章。 不幸的是、官方 EDN 网站混乱、没有图像。

    下面是 National Semi Pease 网站的存档、其中包含多个"这是什么..." 文章。

     https://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/www-national-com_rap.pdf

    Femtoamp 文章位于第45页、Teflon 文章位于第41页。 过去的情况现在仍然是真实的-仍然适用主体-只是软件包已更改。

    是的、他的技师"Paul"是我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshi、

    解决该问题的另一种方法是信任数据表规格并避免这种复杂的测量... :-)

    Kai