This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:100°C 时为 Lm224温度

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM224, TLV170, LM2902, TS321, LM224A, LM2902KAV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710438/lm224-lm224-temp-at-100-c

器件型号:LM224
主题中讨论的其他器件: TLV170LM2902TS321LM2902KAV

 我们希望在 Ta 处使用 LM224。  100°C 的温度范围

3 OPAMP 极低电流

1个 OPAMP、仅5 MA 灌电流

电源电压15V

我们是否可以将此器件用于 Ta=100°C?

 在 Ta=100°C 时还有其他缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Otmar、

    此器件的额定环境温度不是100°C、您可以参阅建议的工作条件表(6.3)以了解这一点。

    如果您希望器件能够在100°C 下运行、我建议您使用 TLV170 -其额定运行温度为125°C。 在较高的温度下、失调电压会更高、其他参数也会漂移。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥马、

    LM2902的额定温度为125C。
    想要使用 LM224有特殊原因吗?

    输出耗散约为1V * 5mA = 5mW;静态电流耗散15V * 1.4mA = 21mW
    封装类型和电路板特性将影响最终裸片温度。

    如果您只需要一个放大器、请尝试 TS321
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我得到的答案不能满足我。

    我想使用 LM224A、因为偏移电压低于 LM2902类型中的偏移电压。 我需要一个四路运算放大器。

    遗憾的是、我的 Ta 为100°C (比 LM224A 额定温度高15K)。

    幸运 的是、LM224A 中的功率损耗低于数据表中允许的功率损耗:只有1个放大器产生损耗:输出电压为1V、灌电流为5mA、Vcc 为15V。
    使用了其他3个放大器、但输出电流< 1mA。 -->实习生损失非常低。

    问题1:LM224A 允许的 Tjunction 最大实习生有多高?

    问题2: 允许@Ta 85°的内部损耗是多少?

    问题3:允许@Ta 100°的内部损耗是多少?

    问题4:允许@Ta 115°的内部损耗是多少?

    问题5:如何计算实习生损失? 输出电压为1V、灌电流为5mA、Vcc 为15V。

    提前感谢 Delta Energy Systems Teningen 的 Dietmar Kiefer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar、

    LM2902KAV 是此产品系列中的125C 低 Vio 版本器件。

    绝对最大结温为150C;该温度会缩短预期寿命。
    内部功率损耗为 Vcc * ICC、其中 ICC 是不包含负载电流的静态电流。
    灌电流时、负载的内部功率损耗为(VOUT - GND)* IOUT。
    拉电流时、负载的内部功率损耗为(VCC - VOUT)* IOUT。
    将三个损耗相加、得到总功率损耗。