This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:VDE 0844-11标准

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709592/amc1311-q1-vde-0844-11-standard

器件型号:AMC1311-Q1

您的隔离器数据表中为此指定了一个部分:

 

·        DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01

 

从我发现的内容来看、唯一的版本是德语版本。 TI 是否有英文版本? 如果是、我在哪里可以找到它进行购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kade!

    欢迎访问我们的 E2E 论坛! 同时感谢您关注 AMC1311-Q1隔离放大器。 在一个地方可以找到英文版 DIN VDE V 0884-11的版本、即来自 VDE Verlag -查看此链接:

    www.vde-verlag.de/.../din-vde-v-0884-11-vde-v-0884-11-2017-01.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    即使在提出要求时,他们也不提供这一标准的英文翻译。 TI 是否有其他相关来源? 他们是否有我们可以购买的副本?

    谢谢、

    -Kade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kade、

    我已经尝试了另一种方法来查看文档是否有英文版本、我会告诉您我发现了什么。  遗憾的是、如果我们有副本、我们无法向您出售。  

    同时、我能否问您为何有兴趣获取 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01文档?  该文档专门面向磁性和电容耦合器组件制造商、如德州仪器和 AMC1311-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您对我的进一步关注。

    为了更好地理解和确定对我们来说非常重要的组件规格、我们有兴趣获得此标准(以及其他标准)。

    谢谢、

    -Kade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kade、

    感谢您与我分享详细信息。 我从 VDE 收到了英文版本的 DIN V VDE V 0884-11、如果您认为合适、我会将一些详细信息转发给您的 my.ti.com 帐户电子邮件地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    听起来很棒! 我从 VDE 获得的关于此主题的唯一答案是他们没有英文版本。 请告诉我您的发现。

    谢谢、

    -Kade