This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2544:电源电压和最大输出摆幅

Guru**** 2771685 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707881/opa2544-supply-voltage-and-the-maximum-output-swing

器件型号:OPA2544

大家好、

我的客户正在寻找一个能够以大于50V 的电压输出信号的放大器。

因此、我发现 OPA2455可以支持±35V 电源电压、并且可以摆动到 Vcc-+1和 Vcc+-1V。

OPA2455能否支持 Vcc-=0V 和 Vcc+=60V 等信号电源电压以及50V 的输出摆幅?

2.是否有任何其他放大器可以支持大于50V 的输出摆幅? 具有2通道。

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lacey、

    有关 OPA2544问题:

    OPA2455能否支持 Vcc-=0V 和 Vcc+=60V 等信号电源电压以及50V 的输出摆幅?

    OPA2544可与单个+60V 电源搭配使用、其中 V+为+60V、V-为0V 或 GND。 限制条件是、对于2A 负载、输出电压范围约为(V-)+ 5V 至(V+)- 5V 或+5V 至+55V。 对于较低的负载电流、它将稍微宽一些。 输入电压范围将限制为(V–)+6V (最小值)或(V–)+4V (底部典型值)和(V+)–6V (最小值)或(V+)–4V (高端典型值)的输入共模电压范围 使用最小值、线性输入电压范围为+6V 至+54V、电源电压为+60V。

    2.是否有任何其他放大器可以支持大于50V 的输出摆幅? 具有2通道

    OPA2544是我们唯一的双路高电压、高电流运算放大器。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一条回复。

    谢谢
    Dennis