This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2347:SPICE 模型问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV9002, OPA2347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708660/tina-spice-opa2347-spice-model-problem

器件型号:OPA2347
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV9002

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在进行瞬态分析时、SPICE 模型似乎不正确。 S/R 太小-单位增益配置中约为10mV/微秒。 适用于 TINA-SPICE 工具以及其他 SPICE 仿真器的工具。 在真实设备上进行测量可得到正确的 S/R ->0.17V/微秒。 SPICE 模型是昨天从 TI 网站获取的1.0版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorgen、

    您能否使用该文件向我们展示您的 TINA-TI 仿真?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里有 TINA 文件:

    e2e.ti.com/.../OPA2347_5F00_transient_5F00_test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorgen、

    我同意您的分析、很抱歉该模型无法按预期工作。 在阅读模型文件时、它看起来实际上是为了对交流和直流特性进行建模、并且可能无法正确建模瞬态/非线性行为。 这也是一个相当旧的模型。

    如果您与我们分享一些有关您的应用重要参数的信息、我们应该能够为您找到一款具有良好模型并满足您需求的器件。 首先、我建议您查看 TLV9002。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的器件无法解决我的仿真中的此问题、因为我们的设计已锁定、包括 OPA2347。
    我必须依赖测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您让我们了解 Jorgen。 很抱歉、这款车型在这种情况下不能正常工作。 您可以依赖数据表值、它们将是器件性能的最可靠指标。

    我将通过标记"TI 认为已解决"来关闭此主题-如果您在测试器件时有任何问题、请发帖。

    此致、
    Paul