This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374-Q1:Vin 引脚的负过压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2374-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710249/tlv2374-q1-negative-overvoltage-for-vin-pin

器件型号:TLV2374-Q1

大家好、团队、

我刚从客户那里得到一些问题。

他们一直在评估 TLV2374QPWRQ1、 并且遇到了一些输入电压规格问题。

TLV2374-Q1数据表将输入电压范围指定为-0.2V ~ Vdd+0.2V。 但是、在客户情况下、输入电压可能 会降至-1.0V。

问题1. 如果客户可以限制输入电流、那么 TLV2374-Q1是否能够承受 -1.0V 输入电压? 如果是、客户需要限制多少输入电流?

问题2. 是否有其他方法可承受-1.0V 输入电压?

问题3. 是否有任何其他运算放大器可承受-1.0V 输入电压? 引脚兼容器件。

如果您有任何疑问、请告诉我、

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta、您好!

    在任何情况下、您都应将输入电流限制在10mA 以下、如数据表中所述。 这至少可以防止芯片损坏。 一个与输入串联的简单电阻器可以实现这一目的。

    另一个问题是、当输入信号超过建议的共模输入电压范围(即0V...Vdd)时、运算放大器可能会开始不正确工作。 最终进一步限制输入电流会有所帮助。 但不能保证。 尝试使用10千欧的限流电阻器。 这会将输入电流限制在100µA μ A 以下。

    当然,还有其他一些补救办法。 您可能会引入较小的负电源电压。 另一种方法是通过低泄漏肖特基二极管钳制输入电压。 或者、您也可以使用分压器降低-1V 输入信号。 或者、您甚至可以合并其中的一些测量。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurimoto-San、

    Kai 正确的说法是、当 ESD 二极管导通时、将流入输入的电流限制在10mA 以下将保护器件。 电流限制可在数据表的绝对最大额定值表中找到。 您还可以在输入端添加钳位二极管。

    有关保护器件免受电气过载事件影响的更多信息、我建议观看有关 EOS 的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb