This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:差分到单端转换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709764/amc1311-differential-to-single-ended-conversion

器件型号:AMC1311

我有一个应用、其中客户使用 AMC1311通过隔离栅传递模拟信号。 该应用使用单端 ADC、数据表显示了一种使用运算放大器和多个分立式组件的方法。 客户想知道是否有一种更简单、更少器件数的方法来仅使用分立式组件进行差分到单端转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    简单来说、您真正需要做的就是使用 AMC1311的一个输出、它不会是 AMC1311的差分至单端转换、而是更简单、器件数更少。 他们在这里要进入什么类型的 ADC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我与客户进行了核对。 尽管他还不确定、但 ADC 很可能是 DSP 外设。 VOUTP 是否会连接到 ADC 输入端(可能使用小型 RC 滤波器)并使 VOUTN 保持浮动?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的!  您可以将 VOUTn 保持悬空、或通过10K 欧姆电阻器将其连接到 GND。