This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:BUF634

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49600, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710157/buf634-buf634

器件型号:BUF634
主题中讨论的其他器件:LME49600

您好!

我正在寻找具有以下要求的缓冲器(模拟):

1) 1)输入电压范围:0V 至0.9V

2) 2) FQ:~100MHz 至200MHz

3) 3) IQ、噪声:我们并不真正关心它

4) VDD:我们可以提供介于0.9V 至3.3V 之间的任何 VDD (如果需要、也可以更高)

5)应该具有非常(非常)的低输入电容。 该缓冲器的主要要求。 (可能小于1pF?? 我知道很难获得它)如果输入没有 ESD 保护、它将对我们有效。

我搜索了 TI 的网站并找到了两个密切的 IC: BUF634和 LME49600。 这两个选项是否可用于我们的规格、或者您是否建议其他选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记提一下:输入是单端输入、不是差分输入...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Premsagar、

    BUF634和 LME49600是增益小于1V/V 的缓冲放大器。 它们旨在跟随运算放大器并 放置在反馈环路内。 因此、它们可能不是 您的应用的最佳选择。  此外、我怀疑对于频率为100至200MHz 的0至0.9V 输入信号、需要更高带宽的放大 器才能准确再现输入信号。 我们的精密放大器的额定带宽高达50MHz、因此您可能需要的是增益带宽远高于此值的高速运算放大器。

    TI 的高速放大器组 应能够审查您的要求并提供其 产品系列的建议。 配置为缓冲放大器(G =+1V/V)的高速运算放大器可能是最佳选择。 许多高速运算放大器具有高输出电流能力。 我确实认为1pF 输入电容 可能是他们的问题、但我在这一点上可能不正确。

    高速放大器组有自己的 E2E 论坛、可在此处找到:

    如果您可以关闭对我们有用的这个特定 E2E 主题、

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 感谢您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Premsagar、

    BUF634的数据表中提到了8pF 的输入电容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看到了这一点。 但与 BUF634相比、我找不到任何明显更低的东西。 我在高速放大器论坛中提出了同样的问题。 等待他们的答复。 谢谢!