This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013:假 LT1013

Guru**** 1791600 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1013, LT1013D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707769/lt1013-fake-lt1013

器件型号:LT1013

大家好、TI 社区、

我们相信我们有一些假冒 IC 的 LT1013。

是否可以将其中的一些器件发送给 TI 进行分析?

情况紧急!

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果您直接从 TI、TI 授权经销商或 TI 经销商处获得了 LT1013器 件、则这些器件应为有效的 TI 产品。 但是、如果器件是从其他来源获取的、则可能是假冒器件。 讨论主题时、TI 有一个链接:

    请理解、以请求的方式处理有问题的产品 会给 TI 带来相当大的成本。 因此、在正常情况下、TI 不提供此类服务。

    如果您 可以在 LT1013封装的顶部和底部捕获可读的标记图像、我们可能可以 对其进行检查。 我无法做出任何承诺、因为数十年来标记格式发生了变化、并且 TI 提供了 LT1013至少30年。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Thomas、

    我们已从我们的 EMS 服务提供商处获得安装在电路板上的 LT1013。

    误差始终相同。 第二个 OPAMP 有缺陷。 该板上有3个 LT1013。 故障器件安装在电路中的这3个位置之一。 并非所有部件都有缺陷。

    附件中有2张图片(正面和背面)、LT1013有缺陷。

    也许您可以检查这些器件。

    无论如何、非常感谢您的反馈。

    此致、Peter



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们正在研究这些 LT1013D 标记代码。 我将向您介绍我们确定的内容。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们必须将这一问题追溯到我们的海外议会资源,这需要时间。 您是否可以找到您的 EMS 服务提供商用于保护 LT1013器件的经销商名称? 这可能是我们获得答案的最快方法。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的反馈!

    我们的 EMS 服务提供商从 EBV、DigiKey 和 CHIP 1交换获得 LT1013。

    他不能将有缺陷的零件分配给经销商。

    我们认为 EBV 和 DigiKey 不是问题、但我们不知道芯片1的交换。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们现在需要将其脱机、以便对有问题的器件进行机密讨论。 我需要您关闭此 E2E 查询、并发布"朋友请求"、以便我可以私下获取您的公司电子邮件地址。 然后、我们可以保密的方式继续这项调查。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程