This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7701:负输入的输出削波

Guru**** 2986870 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7701, LMP7702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709735/lmp7701-output-clips-for-negative-inputs

器件型号:LMP7701
主题中讨论的其他器件: LMP7702

大家好、我将一半的 LMP7702配置为单位增益缓冲放大器。  当输入信号达到约-1.5V 时、输出削波。  同一电路中的 LMP7701具有20k Ω 反馈电阻器、其输出削波为-0.75V。  电源电压为±6V、 当削波发生时、我们可以看到负电源引脚上没有突降。  每个运算放大器上的负载为20千欧(仅具有布线电容)。   我更换了 LMP7701、但看到了相同的行为。  有什么想法吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    听起来像是接线错误...

    您的输入信号是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai、感谢您的回答。 我同意,接线错误或缺陷可能是问题的原因,但如果它是 PCB 中的缺陷,它发生在两个不同的位置,但具有相同的相当奇怪的效果。 原理图和布局(在 Altium 中)是正确的。 输入信号基本上是由另一个 LMP7701 (配置为 Howland 积分器-它是)产生的200V/s、±2V 三角波 削波)。 ——Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    设置听起来很简单、但您能否为我们提供 LMP7701/LMP7702电路的原理图? 请显示电源、输入信号和输出负载连接和条件等

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我相信输出端有短路或接近它的东西(~10欧姆)、会将 LMP7701压入短路条件-请参阅下面的内容。

    e2e.ti.com/.../2844.Chris-LMP7701.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。  导致削波的原因是运算放大器输出端的模拟开关出现故障/损坏。  这是我们最后检查的东西...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    很高兴您发现了 LMP7701应用电路的问题。 如果问题已解决、请关闭此 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程