This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:输入电压与放大器;共模输入范围

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709853/lm2903-input-voltage-common-mode-input-range

器件型号:LM2903

从数据表中可以看出、IN+和 IN-引脚上的建议输入电源电压不清楚。 请您共享该信息吗?

此外、在 LM2903的数据表中、第9页中也提到了这一点。

(3)任一输入端的电压都不应超过0.3V、否则输出可能不正确、并且可能会产生过多的输入电流。 共模电压范围的上限受 VCC–2V 的限制。 然而、只需一个输入处于有效共模范围内、另一个输入可上升最大 VCC 电平、而比较器可提供适当的输出状态。 任一输入或两个输入均可达到最大 VCC 电平而不会造成损坏。

它指出、一个输入应小于 VCC 的2V。 如果差动电压为1V 且 VCC 约为2V、那么我们是否可以期望输出状态正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    数据表的第8.2.2.1节对此问题进行了极好的解释。 您的电源电压到底是多少?输入电压到底是多少?

    Kai