Other Parts Discussed in Thread: LM2903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903 从数据表中可以看出、IN+和 IN-引脚上的建议输入电源电压不清楚。 请您共享该信息吗?
此外、在 LM2903的数据表中、第9页中也提到了这一点。
(3)任一输入端的电压都不应超过0.3V、否则输出可能不正确、并且可能会产生过多的输入电流。 共模电压范围的上限受 VCC–2V 的限制。 然而、只需一个输入处于有效共模范围内、另一个输入可上升最大 VCC 电平、而比较器可提供适当的输出状态。 任一输入或两个输入均可达到最大 VCC 电平而不会造成损坏。
它指出、一个输入应小于 VCC 的2V。 如果差动电压为1V 且 VCC 约为2V、那么我们是否可以期望输出状态正确?