This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:关于 D/S 上的输入偏置电流含义

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA301-Q1, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709509/ina301-q1-about-input-bias-current-meaning-on-d-s

器件型号:INA301-Q1
主题中讨论的其他器件:INA301INA190

你(们)好

通常、OPAMP 的输入偏置电流为(IN + IP)/2、这是两个输入电流的平均值。

BTW、、、INA301 的输入偏置电流典型值为120uA。

120uA 是两个输入电流的平均值还是 两个输入电流的绝对总和?

我需要这些信息来估算板载断电级的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您关注我们的电流分流监控器件。 我们在电气特性表中提供的典型输入偏置电流实际上对应于一种运行条件。 对于 INA301-Q1、这处于12V 的共模、电源为5V、如表顶部所示。 您可以通过查看5V 电源的输入偏置电流与共模间的关系图(图17)来验证这一点。 因此、当 Vsense 为10mV 时、这是两个输入偏置电流的平均值。

    我们通常还包括一个图、其中显示了 IB+和 IB-如何随 Vsense 的增加而变化。 此图通常会进一步添加到应用和实施部分的数据表中。 图2下方的图与 IB+、IB-和 Vsense 对应。

     

    利用上述布置的图表、通常可以估算特定断电条件下的输入偏置电流。 这可以通过推导输入阻抗来确定。 为了确定输入阻抗、我们采用输入偏置电流与共模电压图上两个点之间的差异。 在本例中、我采用(20V、150uA)-(12V、120uA)=(8V、30uA)。 因此、我们将计算出的电流除以计算出的电压、以获得80V/(30uA)= 267k Ω 的输入阻抗。 如果我对数据表图18 (下图)中的点执行相同的操作、则会得到(16.11V、60uA)-(7.778V、30uA)=(8.332V、30uA)、这会为我提供类似的阻抗值。 对于我们的器件、这些计算值可能不完全相同、但大小相似且值相对接近。 获得输入阻抗后、您可以使用该值来估算断电时的输入偏置电流。 例如、如果您的断电共模电压为20V、我们将近似计算输入偏置为20V/267k 欧姆= 75uA ( 假设数据 表中未显示 Vs=0的 IB 与共模间的关系图)。

    由于您担心输入偏置电流非常低、因此我建议查看 INA190、这是我们专为具有极低输入偏置电流而设计的最新电流分流监控器之一。

    虽然您的主要关注点是关断时的电流消耗、但我仍然想补充的是、输入偏置电流规格对于测量低电流(<100uA)也很重要。  如果您有兴趣了解更多相关信息、我建议阅读以下 常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    如果输入偏置电流平均为两个输入引脚、

    对于两个输入引脚,我必须将120uA 的典型值加倍?

    对于两个输入引脚,我必须将图17中的输入偏置电流值加倍?

    我需要两个引脚的绝对消耗输入偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    INA301有两个输入、即+IN 和-IN、每个输入都消耗输入偏置电流。 对于5V 电源电压和12V 共模输入电压、每个引脚的输入偏置电流为120µA μ A、如数据表中所述。 因此、总共有240µA μ A 流入 INA301的方案中。

    请查看数据表的第7.2节。 在所示的原理图中、您可以在右侧看到 INA301、在左侧看到分流器。 如果"电源"为12V、INA301由5V 供电、则+IN 引脚也为12V、流入+IN 引脚的电流为120µA μ A、如上所述。 如果分流器太小、以至于-IN 引脚上的电压也大约为12V、那么也会流入-IN 引脚上的电流为120µA μ A。 (顺便说一下、此电流也将流经分流器。) 在这种情况下、"电源"必须提供240µA μ A 的总电流。

    如果 INA301的电源电压为0V、但"电源"仍为12V、则 INA301仍将消耗输入偏置电流。 数据表的图18显示、40µA μ A 将流入 INA301的每个输入引脚。 因此、"电源"必须提供80µA μ A 的总电流。

    Kai