This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:建议输出的浪涌保护

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708157/opa549-recommend-the-surge-protection-of-output

器件型号:OPA549

你好

我想使用 TVS 来阻止输入到输出端的浪涌。

请推荐 TVS 规格吗? (反向关断电压)

V+:+15V

V-:-15V

输出电压 :±10V

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我们讨论的是什么浪涌?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    当存在电感负载导致反电动势情况的风险时、OPA549需要输出保护二极管。 数据表图8显示了 D1和 D2保护二极管连接。 尽管未显示、但应在每个电源引脚与接地之间连接 TVS 二极管。 TVS 二极管 的连接方式使其在正常工作条件下反向偏置。  只有 当 D1或 D2被反电动势事件正向偏置时、才应短暂导通。

    对于 D1和 D2、Diodes Incorporated ES3BB-13F 或超快 PDU540表面贴装二极管等超快速整流器将是一个不错的选择。 TVS 二极管不能在标称+15V/-15V 电源电平下导通、因此反向关断电压(VR)需要略高于15V。18V TVS 应该大致正确。 Littelfuse SMAJ18A 的额定电压为18V VR、击穿电压(VBR)为20V (最小值)、最大值为22.1V 这些电压电平完全在 OPA549的能力范围内。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。

    此致。