This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640-Q1:关于输入偏置电流

Guru**** 2652645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640-Q1, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709633/lmp8640-q1-about-input-bias-current

器件型号:LMP8640-Q1
主题中讨论的其他器件: INA190

你(们)好

LMP8640-Q1 D/S 假设输入偏置电流= Vs = 5V 时的最大28uA。

那么、对于两个输入引脚、总输入偏置电流将最大为56uA (= 28uA x 2)?

此外,我是否可以知道   两个输入引脚在 Vs = 0V 和共模电压= 20V 时的总输入偏置电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    两个引脚的最大输入偏置电流均为56uA。 在 Vs = 0条件下、偏置电流将小于器件上电时的偏置电流、但如果您正在寻找偏置电流最低的器件、TI 的 INA190具有特殊特性、如以下链接的帖子中所述:

    e2e.ti.com/.../709509


    感谢您使用 E2E 论坛、
    Manuel Chavez