This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:关于输入偏置电流

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709639/ina300-q1-about-input-bias-current

器件型号:INA300-Q1

你(们)好

INA300-Q1 D/S 假设输入偏置电流=禁用模式下的最大值为0.5uA。

因此,对于两个输入引脚,总输入偏置电流最大为1uA (= 0.5uA x 2)?

此外,对于两个输入引脚,我必须将图8 (已禁用)上的 Ib 加倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我将链接您之前开始的一个线程、其中我提供了有关输入偏置电流曲线以及如何从 此处的数据表中导出和使用这些曲线的详细信息。

    是的、在禁用模式下、对于12V 共模、3.3V 电源、IB+和 IB-组合在一起的总电流为1uA。

    正如您对上述典型值所做的那样、您还可以将图8中的所有平均值乘以2。