This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210-Q1:关于输入偏置电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709635/ina210-q1-about-input-bias-current

器件型号:INA210-Q1

你(们)好

INA210-Q1 D/S 假设输入偏置电流=最大35uA。

[1]那么对于两个输入引脚、总输入偏置电流最大为70uA (= 35uA x 2)?

[2]此外,我是否可以知道   两个输入引脚在 Vs = 0V 且共模电压= 20V 时的总输入偏置电流?

[3]图11和图12仅显示了每个引脚的 IB,因此我必须将两个输入引脚的 Ib 加倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我将链接您之前开始的一个线程、其中我提供了有关输入偏置电流曲线以及如何从 此处的数据表中导出和使用这些曲线的详细信息。

    [1]是的、对于12V 的共模、5V 的电源和2.5V 的 Vref、两个引脚的总组合输入偏置电流将为70uA。

    [2]数据表中的图12具有此功能。  您也可以使用上面链接中概述的方法来估算它。

    [3]是的、对于进入器件的两个电流之和、您需要将图形值加倍。