This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:关于输入偏置电流

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709615/ina199-q1-about-input-bias-current

器件型号:INA199-Q1

你(们)好

我可以得到你的答复吗?

[1] D/S 表示输入偏置电流的典型值为28uA。

   因此,两个输入引脚的总输入偏置电流应典型值为56uA (=28uA x 2)?

[2]图8和图9也意味着仅一个引脚的输入偏置电流。

  因此,我必须在首选 Vref 和 vs 上将以图形表示的 IB 加倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我将链接您之前开始的一个线程、其中我提供了有关输入偏置电流曲线以及如何从 此处的数据表中导出和使用这些曲线的详细信息。

    1. 是的、VCM 为12V、VS 为5V 时、IB+和 IB-的平均值为28uA。  因此、要获得总计、您需要将28uA 乘以2。

    2.是的、 对于上面图表中显示的任何运行条件下的输入偏置电流总值、您需要乘以2。