请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4377 主题中讨论的其他器件:OPA377、
你(们)好
数据表中提到了输入端子具有钳位二极管。
因此,输入端子的绝对最大额定值定义如下。
该规格是否与差分输入的共模电压范围相同?
2.上述最大额定值的"0.5V"是钳位二极管的 VF 电压?
3.在+IN+和-IN 之间是否有任何钳位二极管?
此致、
本志本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
哈玛本-圣、
下面请查看我的答案:
OPA377的输入共模电压为从负电源轨到 Vcc-1.3V、因此它不同于表中显示的绝对最大输入电压。
2. 是的、0.5V 是位于输入和每个电源轨之间的 ESD 输入保护二极管允许的最大正向偏置-任何高于正电源轨或低于负电源轨的更高输入电压都需要将输入电流限制在10mA 或更低 (例如、通过添加一个与输入端子串联的电阻器)。
输入 端子之间没有输入保护二极管。