This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:电压和电流的测量

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282-286EVM, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707876/ina282-measurement-of-voltage-and-current

器件型号:INA282
主题中讨论的其他器件: INA190INA190EVM

您好!  

 我打算使用  INA282-286EVM 套件、我们需要测量的是睡眠电流、范围大约为5uA 至1000uA  、输入电压介于12-14V 之间

电流是直流电流。 此外,您能否建议使用该套件所需的配置和 INA 28X?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  这些电流水平非常低。  下面是假设电压为5V 时、您将在该范围的两端看到的误差的值表。  对于较大的电流、精度通常会提高。  在较低电流下、您可能会看到如此大误差的部分原因是失调电压和输入偏置电流。  下面计算中的大部分误差都是由输入偏置电流造成的、该电流可能比您的最低电流(5uA)大5倍。  如果您尝试以高精度测量低 uA 范围、我建议您使用 INA190、因为它已经过定制、具有超低输入偏置电流和输入失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick!  

    感谢您提供相关信息。 现在、我看一下您还有一个评估套件。  因此、对于电流测量的特定测试、应组装哪些元件来进行测量? R8/Shunt 电阻器旁边的电阻器?

    提前感谢。

    Silvia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silvia、

    除了分流电阻器、评估电路板所需的所有其他组件都应已组装。 但是、您可以替换一些0欧姆电阻器并填充输入和输出滤波的电容器空间。 请勿取下电源引脚上的去耦电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的反馈!