This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549参考设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706584/opa549-opa549-reference-design

器件型号:OPA549

大家好、

对称电源(V+、V-)设计中的基准引脚的真正连接是什么。 REF 引脚连接到 GND、如图1所示

根据下面的解释、必须将 REF 引脚设置为 V- 对称运算放大器电源采用哪种 REF 引脚连接方法?

可在以下链接(第8页)中找到参考引脚的图1和说明:

www.ti.com/.../opa549.pdf

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您引用的解释、只有在使用最小 VS 时、REF 才必须设置为 V−。 在图1中、V+大于8V、因此允许将基准连接到接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens Ladisch、感谢您的回答。 在本例中、哪一个更适合运算放大器性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、基准引脚的值实际上不会影响输出的性能。

    该引脚的存在可为您提供更大的灵活性;您可以选择将其连接到任何使 ILIM 或 E/S 控制更轻松的电位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murate、

    Clemens 的解释正是正确的。   在    OPA549数据表 PG 上、您设置 REF 电平的位置会降至电路所方便的位置、并且处于控制基准(REF)引脚部分指定的范围内。 8.如果将其设置在该范围内、则不会影响作为线性放大器运行的 OPA549的整体性能。 其功能 与放大器的电流限制(ILIM)功能完全相关。 数据表 PG 上的图2。 9、 可调电流限制、提供了有关 ILM 电路和 REF 引脚6在电路中的作用的更多见解。

    如果您为 OPA549使用双电源、GND 通常是连接 REF 的方便电平。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murate

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您的回答。

    我使用双电源实现正弦输出。 我按照您的建议使用 GND 作为 REF 点。

    Dennis、

    感谢您的关注。


    此致。