This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:使用 INA 333进行直流放大

Guru**** 2919210 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707065/ina333-dc-amplification-using-ina-333

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: OPA189

您好,

我是否知道可以使用 INA333放大1uV 直流信号。

如果不是,请提出一些备选方案

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    由于 INA333的输入失调电压高达25µV μ V、输入失调电压漂移高达0.1µV μ V/°C、因此很难准确测量1µV μ V 直流信号。 当然、芯片可以放大如此小的直流信号。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    美好的一天
    您能否建议一些其他 IC、这些 IC 将有助于精确测量1uA 电流。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、
    您是否尝试测量1uA 电流或放大1uV 电压? 要测量电流、您可以使用跨阻配置中的 OPA189将其转换为电压。 如果您尝试放大1uV 差分电压、如 Kai 所述、INA333可以放大信号、但您可能需要校准初始偏移和漂移、否则这将决定您在输出端看到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:
    我想使用1uV 的电流、以进行电流测量。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    您希望测量什么电流?

    是否要使用分流电阻生成压降? 或者是否要使用 TIA 概念、如 Marek 提到的概念?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我需要在分流电阻器上生成电压、并需要对其进行放大

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、请您这么好、告诉我们您想要使用什么分流电阻器吗? :-)没有任何数据就无法帮助...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    我将随此邮件附上初始方框图

    尚未计算分流电阻器。

    如果您不介意、请查看此方框图。

    根据方框图中给出的要求、期待您对分流电阻器设计提出宝贵建议

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、

    这不是很规范。 您已经在多个位置发布了不同范围的电流测量值。 鉴于您尚未选择分流器、请确认您需要测量的电流范围以及分辨率。 您的 ADC 的分辨率是多少?该转换器的满量程范围是多少(以确定 LSB 大小)? 基于上述内容、我假设您使用的是1.2V LDO。 正如 Kai 和 Marek 提到的 INA333的直流误差一样、您可以在这里使用的任何其他器件都将占据您的低信号电平、因此需要校准。 最好使用配置为差分放大器的零漂移运算放大器、以至少避免进行温度校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    我们处于设计阶段、尚未确定最终值。 最有可能的电流为1uA 至100mA。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    请理解、如果没有定义的系统、我们很难提出建议。 通常、您将首先选择 uC 和 ADC、然后设计前端放大器。 您需要切换不同的分流电阻器、以在整个范围内保持合理的精度。 您应该使用的值取决于您的系统规格、例如所需的分辨率、所需的 SNR 类型、转换器的满量程输入范围等 您将需要使用泄漏电流和导通电阻极低的开关、以确保开关不会对测量产生重大影响。 继电器是理想的选择、但您可能能够找到合适的 FET、并且一旦 ADC 记录测量超出范围、就可以从微控制器上的 GPIO 引脚驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    很抱歉、您和您的团队在没有适当规格的情况下遇到麻烦。

    我们已几乎最终确定了规格。

    要测量的最小电流=.2mA
    要测量的最大电流= 100mA
    Rsense =.1 Ω
    最小电流阶跃= 0.01mA
    我想现在我可以使用单个电阻器进行管理

    此致
    哈里