This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 泄漏电流检测芯片

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707808/leakage-current-detection-chip

主题中讨论的其他器件:INA190INA149

我从220V 开始。 现在、我使用芯片来检测漏电流的互感芯片。 TI 是否有任何替代方法来检测220V 芯片的泄漏? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、

    您要尝试测量的电流电平和范围是多少? 不适用、uA? 这是低侧还是高侧应用? 如果您需要在输入引脚上能够承受220V 电压的器件、则可以考虑 INA149。 如果您需要测量 uA 的电流、那么我会考虑 INA190、但您必须悬空器件的电源、因为其最大共模电压为42V (不接近于220V)。

    我不清楚您的应用是什么、但我们在这里提供了泄漏电流检测参考设计:
    www.ti.com/.../TIDA-00440

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、

    我假设您已经解决了一些设计注意事项、但如果您有更多问题、请将问题发布回论坛。

    此致、
    Peter Iliya