This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO122JU

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709312/iso122-iso122ju

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件: ISO224

您好!

我有2个版本的 ISO 122数据表:

-1993年11月版本。  

-2015年1月修订版本。

每个版本 都有不同之处:

-输出滤波器(1993年11月版本-低通、Sallen Key、反相)(2015年1月修订版本-低通、Sallen Key、巴特沃斯)

-电源建议(1993年11月版本-低通、π 型滤波器)(2015年1月修订版本-电容器)。

为什么 这些参数发生变化?

什么是最高效的装配体?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,皮埃尔!

    欢迎访问我们的 E2E 论坛、感谢您关注我们的 ISO122! ISO122是由 Burr-Brown Corporation 近25年前开发的、它仍然是一个相当受欢迎的部分。 这是在2015年更新数据表的主要原因。 仅由于电子行业在过去20年中的进步、旧数据表中显示的某些组件不再是必需的。 高质量 LDO 未投入生产、因此噪声更大的电源可能需要 π 型滤波器来最大限度地降低噪声。 1993年没有现成的高质量陶瓷电容器。 当然、您仍然可以使用旧版数据表中的一些指导以及其中引用的相关应用手册。 如果您正在进行新设计、我建议您了解 ISO224、这是我们产品系列中的最新隔离放大器。