This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:使用 INA240或 INA181进行直流电机电流感应?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA181, DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708918/ina240-dc-motor-current-sensing-using-ina240-or-ina181

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA181DRV8871

大家好、我现在看一下具有闭环电流控制功能的有刷直流电机应用。 驱动器芯片将是 以12V 或24V 电压驱动的 DRV8871。 我知道 INA240非常适合内联电流感应。 我想知道 INA181是否也可用于直列式电流感应、因为共模电压高达26V? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiyang、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 我们正在调查您的问题、并将在下一工作日(美国山区时间星期一)为您提供答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西阳、

    电机绕组上的 PWM 可能低至低于接地一个二极管压降。 直列式电流感应放大器也会遇到该 PWM。 由于 INA181的最小共模电压规格为-0.3V、因此二极管压降很可能更低。 这可能会导致 INA181输入引脚的潜在损坏。 这是一个首要问题。

    在较小的程度上、我们需要考虑共模稳定时间要求。 为此、您可以参考数据表中的图32。

    关先生