This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:噪声改善

Guru**** 2580615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708605/opa320-noise-improvement

器件型号:OPA320

您好!

我的客户在其生产板上使用 OPA320进行了噪声测试。  因此、它们发现噪声略高于内部调节。
您能不能建议他们解决这个问题。  原理图和布局将通过电子邮件发送。  请检查一下。

感谢您的合作。
此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊索

    由于这是通过内部电子邮件处理的、因此我将关闭此主题。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takigasaki-San、

    下面的描述不清楚客户看到的噪声是固有噪声(电路内部)还是外部噪声、EMI/RFI、是来自外部环境的噪声类型?
    将 C524去耦电容增加到10uF 只会降低 EMI/RFI 拾取和来自电源的噪声、但不会采取任何措施来降低固有噪声; 因此、改善电路噪声的一种方法是通过将 C522反馈电容器增加10倍或更多(>3nF)、在较低频率下滚降闭环增益。 增大反馈电容器会降低用于放大信号(和噪声)的有效交流增益、从而降低放大器输出端的噪声。 请观看 TI 高精度实验室视频、更详细地介绍此主题:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-1