This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:分流放大器;电压测量参考设计-设计中的 OPAMP 拓扑 TIDUA81

Guru**** 2502405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706664/opa2320-current-shunt-voltage-measurement-reference-design---opamp-topology-in-design-tidua81

器件型号:OPA2320

您好!

第4页显示:"为了利用 ADC 的最大输入动态范围,需要放大和调整感应到的差分电压(SHUNT V)信号以满足 ADC 输入要求。 这需要在同相配置中使用精密放大器进行信号放大和调节、如图3所示。 "  

如果作者 在信号级 和信号调节方面有见解、从信号角度来看 、Vshunt 代表输入信号、而不是反相配置。

BR、

Josko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。 所示的实际配置是反相配置-我已将拼写错误通知 TIDUA81的作者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josko

    我们假设这已经回答了您的问题、因此我们将关闭此主题。

    谢谢
    Dennis