This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901保护

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708896/lm2901-protection-of-lm2901

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: TLV1704

尊敬的先生,请回答

我们在交通信号灯控制器的电源通道中使用 LM2901。 请参阅附件。

LM2901 用于监控 R9电阻器上的信号电平。

如果存在短路、R9上可能存在40...80V 的大电压、持续时间为10mS -(直到保护装置关闭且三端双向可控硅开关元件(TRIAC)控制信号未关闭)

LM2901在短路期间经常发生故障- VD5、VD6、VD13形式的保护 功能不起作用。 更有帮助、但很糟糕。  我想澄清的是、R9上的电压控制并不是为了确定 短路。 如果一切正常、则50...200mA 的电流流经 R9。

您能否建议如何改善保护?

TIAe2e.ti.com/.../Circuit-LM2901.docx

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    在引脚4和 R21与 VD6之间的连接之间添加一个电阻器(10k)。 VD6的速度可能不够快、无法保护输入、因此在这些故障条件下添加该电阻器将限制输入电流。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我会增大 R13并将肖特基二极管与 VD5并联、以钳制负向电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck、尊敬的 Kai、谢谢您

    尊敬的 Chuck:请参阅附件-您建议添加 R24 (图纸中为10k、红色)?

    可以设置 R21=R24=5.1k?

    请报告、您认为此电路中是否可以 检测到 R9在零下30度至正半度温度范围内的7...10mV 变化? 交流电流50Hz 流经 R9。  

    该电路设计用于检测损坏的灯。

    请报告、您认为"要增加 R13并将肖特基二极管与 VD5并联以钳制负向电压、"会怎么样?

    TIA

    此致

    Vladimir Naumenkov

    e2e.ti.com/.../Circuit-LM2901-_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:尊敬的 Chuck:谢谢

    尊敬的 Chuck:请参阅附件-您建议添加 R24 (图纸中为10k、红色)?

    可以设置 R21=R24=5.1k?

    请报告、您认为此电路中是否可以检测到 R9在零下30度至正半度温度范围内的7...10mV 变化? 交流电流50Hz 流经 R9。

    该电路设计用于检测损坏的灯。

    至于 将肖特基二极管与 VD5和 icrease R13并联、我将在我的电路中进行此修订。 尽管坦率地说,我只想添加一 个肖特基二极管,而不是增加 R13电阻器(如果使用 肖特基二极管,电流为2-3安培)?  还是仍在增加?  

    TIA

    此致

    Vladimir Naumenkov

    e2e.ti.com/.../4130.Circuit-LM2901-_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您对 LM2901的引脚5施加的确切电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的一天,Kai!

    20...50mV、但对于较小的电流、我要尝试7...10mV。 温度范围为-30至正50 C! (但最好确保为-40 С)。  我使用 LM2901AVQDRG4。   

    现在有非常小的交通信号灯-这一方案是15年前开发的、用于 灯丝 -电流非常大、一切都很容易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    由于 LM2901具有较大的输入偏置电流和输入失调电压、因此很难使电路适应较低的电流。 此外、VD5和 VD6会增加巨大的泄漏电流。 您可以增大 R9吗? 这也会增加您所需的信号...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在合理的限制内增加 R9。 我认为、我可以增加到2.7…… 3欧姆。 但同时,当出现短路时,情况会更糟? 在交通灯处始终发生短路。   

    如果我们讨论短路保护、  那么采用肖特基二极管并增加 R13是完全一样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯的所有评论都很好。 我想的一件事是、让您匹配每个输入引脚所见的阻抗、以便最大限度地减小输入偏置电流的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一种选择是切换至 TLV1704、该器件具有低得多的输入偏置电流、低偏移电压以及输入端的传统 ESD 保护二极管。 按照我建议的串联电阻限制输入电流应该可以解决您的问题、并且正如 Kai 建议的那样、在电源引脚上添加外部肖特基二极管来将电流从器件中分流可能是您的最佳解决方案。 成本稍高、但该器件更适合您的应用。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuk、谢谢
    您是 TI 员工吗? TI 的任何人都不会阅读我的问题? 我可以标记为"已解决"吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。