This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:退磁问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708101/drv401-demagnetization-problem

器件型号:DRV401

您好!

 我有一个 μs、如果 DRV401处于正常运行状态、并且测得的电流为250A、那么现在我将 Demag 引脚设置为高电平至少25.6 μ s 以启动 Demag 冰室。 在这种,下、探头电路仍能正常工作? 补偿电路仍将正常工作?  换言之、在这种情况下、DRV401仍能正常工作?为什么? 对 DRV401是否有任何负面影响或有害影响?

如果我在 DRV401正常工作时每1分钟设置一次 Demag cicle start,是否正常?  

非常感谢! 最棒的地方!

Jie qian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jie Qian、

    降级周期激发补偿内核以消除其磁化。  如果初级电路中存在电流、则补偿内核可能无法在两个饱和方向上循环。 建议您在初级侧没有电流时执行降级周期。

    Demag 函数尝试随机化磁场、方法是在两个方向上使磁芯饱和、并缓慢衰减该算法。  如果电流在初级侧、则信号的一侧将被放大、而另一个方向可能没有足够的电流来补偿初级侧并使磁芯饱和。  这可能会产生更大的偏移。  DRV401不会损坏、但磁芯可能会磁化得更多而不是更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javier、

    "降级周期激发补偿内核以消除其磁化"、补偿内核您指的是磁芯? 请参见图、

    "Demag 函数尝试随机化磁场、方法是在两个方向使磁芯饱和并缓慢衰减该磁芯"-"磁芯"、您是指探头磁芯?

    那么、降压循环在磁芯或探头芯上工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jie Qian、

    Demag 在补偿内核(磁芯)上工作。 正常运行期间、探头芯在两个方向上都饱和、不应永久磁化、因为它在正常运行期间始终在两个方向上饱和。

    "降级周期激发补偿内核以消除其磁化"、补偿内核您指的是磁芯? 请参见图。
    是的。

    "Demag 函数尝试随机化磁场、方法是在两个方向使磁芯饱和并缓慢衰减该磁芯"-"磁芯"、您是指探头磁芯?
    不可以、Demag 仅适用于磁芯。