This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:修订历史记录的温度范围

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708237/lm311-temperature-range-for-revision-history

器件型号:LM311

请告诉我以下修订历史记录的含义;

我认为 LM311的温度范围为0℃~70℃、为什么要高于温度范围的差异?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    当您阅读数据表的第8.1节时、一切都应该清晰明了。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai-San

    感谢您的回复、

    第8.1节介绍了"LM311的温度范围为0°C 至+70°C LM211Q 的温度范围为−40°C 至+125°C。"
    "修订历史记录"中介绍了"LM311的温度范围为−40°C 至+125°C"。

    哪一项是正确的?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    第8.1节是正确的。 另请参阅封装选项附录、第24/25页。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    在修订版本 I 中、LM211Q 文本添加到第8.1节中。

    当我们添加/更改文本时、我们还必须添加单独的"修订"文本注释、该注释显示在第4节"修订历史记录"部分中。

    进行编辑的人员只是在修订说明中输入"LM311"而不是"LM211Q"。 第8.1节文本正确。

    "官方"温度范围编号位于第6.3节"建议运行条件"中(并且它们是正确的)。 LM311的温度范围为0°C 至70°C (旧的美国国家半导体 LM3xx 消费类产品温度范围)。

    我将把它添加到下一版 LM311数据表的"要修复"中。