This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:当我们将它与外部 EEPROM 连接时、我们是否需要在 SCL&amp 上添加外部上拉电阻;PGA309的 SDA 引脚。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705390/pga309-do-we-need-to-add-external-pull-ups-on-scl-sda-pins-for-the-pga309-when-we-are-interfacing-it-with-external-eeprom

器件型号:PGA309

您好!

我在其中一款产品中使用 PGA309、 希望 通过在 SCL 和 SDA 线路上使用外部上拉电阻器来连接 PGA309与 EEPROM。  

我们需要外部上拉电阻器、还是 PGA 309在 SDA 和 SCL 线路上已经有上拉电阻器。

谢谢、

Raghavendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghavendra、

    如果您查看器件的用户指南、则会看到以下语句:"此外、请注意
    PGA309 SCL 和 SDA 引脚有轻量级内部上拉电流源至 VSD (每个引脚上的典型值为85mA)。
    这对于大多数只涉及将外部 EEPROM 放置在附近的应用而言是绰绰有余的
    PGA309位于同一印刷电路板(PCB)上。 其他向添加负载和电容的应用
    SDA 和 SCL 线路可能需要额外的 Vsd 外部上拉电阻器来确保上升时序
    始终满足要求。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghavendra

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis