请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2902 你好!
我想使用 LM2902来构建 LPF 电路。 原理图如下所示。 单电源:5V
我的问题是:无论我更改放大倍数还是增大输入信号的幅度、输出信号的 Vpp 值都将限制在2.5V 以下。 当输出信号的 Vpp 超过该值时、波形将失真。 当我尝试移除 C4时、该电路成为典型的 mu 电路。 但上述问题仍然存在。
请帮帮我。 感谢您的关注。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jiande:
这是重复的帖子、我想您可以从以下位置获得答案:
有关压摆率和运算放大器的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室:
https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-slew-rate-1?cu=14685
谢谢、此致、
Marc