This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD111:硬件"Pace 和 quot;使用斜率检测电路、Vcc 为3.3V 而不是5V。

Guru**** 2459290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, TIPD111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707841/tipd111-hardware-pace-using-slope-detection-circuit-work-with-vcc-as-3-3v-instead-of-5v

器件型号:TIPD111
主题中讨论的其他器件:ADS1298

使用斜率检测的硬件步速:

我的问题与 Vcc 有关、如果我在硬件步速检测电路中使用3.3V 而不是5V、该怎么办。

它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    感谢您的发帖!

    是的、TIPD111中的所有有源组件都可以支持 VCC = 3.3V。实际上、SR 锁存器的输出旨在馈送到 ADS1298上的 GPIO 引脚、 它仅支持 DVDD = 1.8V 至3.6V 范围内的数字电源。5V 实际上可能会导致损坏、因为它超出了绝对最大额定值、因此很好!


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan