This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:Altium PCB CAD 文件

Guru**** 2752205 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, OPA2333P, TLV9062, TLV7011, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707616/tlv9061-altium-pcb-cad-files

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: OPA2333PTLV9062TLV7011TPS22965

您好!

我正在为 X2SON 和 WSON 封装的 TLV9061和 TLC9062搜索 Altium PCB 封装?

这些内容是否已经完成?

如果不是、何时?

谢谢、

--

Jay Zebryk

Zebryk Engineering

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    通常、您可以在此页面底部找到 CAD 文件和占用空间 :www.ti.com/.../pinout-quality

    通常、我建议您访问此页面(webench.ti.com/.../cad.cgi) 了解 Altium PCB 封装、但搜索结果显示它们尚未实现。 让我与团队一起查看这些文件的状态。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    同样、我 也找不到 OPA2333P 的 WSON 封装。

    我的推理是继续产品开发、使用此较大的封装、直到 X2SON 封装符号可用。

    BTW:Altium 的库中尚未包含这些零件。

    谢谢、

    Jay Zebryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    当我努力弄清楚 TLV9061和 TLV9062时、我确实找到了另一个使用 DPW (X2SON)封装的器件(TLV7011)、您可以将其用于布局-您可能需要重新分配某些引脚、因为该器件是比较器而不是运算放大器。
    webench.ti.com/.../cad.cgi

    与 DSG (WSON)封装相同、该器件(TPS22965)不是运算放大器、但您应该能够重新映射占用空间上的引脚、目前:
    webench.ti.com/.../cad.cgi

    很抱歉、如果我了解有关我们器件的更多信息、我将更新。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    是否有创建这些符号的 ETA?

    我将探讨如何使用 Ultra Librarian 来转换这些比较器设计。

    供参考:我找到了一个可能起作用的 OPA2213?

    为了快速实现我的业务目标、也许我们应该尝试另一种行为?

    所需:

    1)通用2通道(双路)运算放大器
    2)尽可能小的封装:(我现在可以继续使用 WSON。)
    3)具有经过审查的 Altium 组件。

    大多数情况下、我需要在原型 PCB 上放置一些器件、稍后我们可以选择最佳器件。

    WSON 封装是否比其他封装小得多(2mm x 2mm)?

    谢谢、

    Jay Zebryk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    当您查找 TI 器件时、您在 Altium 中是否正在访问包含 TI 器件的 Vault? 或者、您通常会从我与您共享的其中一个链接下载一个文件吗?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我通过电子邮件与您联系、此时我们可以将此对话脱机。 我将把这个问题标记为已解决、并研究如何将这些封装添加到产品页面中。

    谢谢、
    Paul