This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功能安全分析

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707448/functional-security-analysis

主题中讨论的其他器件:OPA388

我需要进行功能安全分析(TI)、但 TI 无法提供故障模式和故障率分布。 您对如何执行功能安全分析有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

     通常、对于您选择的任何器件、请转至产品文件夹页面、然后单击质量和封装选项卡。  这将显示一个包含 DPPM/MTBF/时基故障率的页面、单击查看链接、将显示可靠性数据。  例如,OPA388页面: www.ti.com/product/OPA388/pinout-quality 。  

    器件型号 ELFR-DPPM MTBF 时基故障 会议级别(%) 测试温度(°C) 样本大小 失败 使用温度(°C) 会议级别(%) 活化能(eV) 测试温度(°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 失败
    OPA388ID 16. 5.03 x 10 9. 0.2. 60 125. 57882 0 55 60.0 0.7. 125. 1000 58737 0

     

    根据您的询问、我认为这是您要查找的信息。  您必须 对 设计中的每个器件执行此过程。  

    此致、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要的是芯片的故障模式及其百分比分布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关功能安全信息的请求必须通过相应的客户服务代表、技术销售代表、现场应用工程团队或客户支持热线(如果适用)提交。 客户支持热线如下:

    此致、

    Joseph