This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2377:能否为新设计选择 OPA2377AIDR 器件?

Guru**** 2594960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707782/opa2377-can-i-select-the-opa2377aidr-device-to-new-design

器件型号:OPA2377

大家好

    能否选择 OPA2377AIDR 器件进行新设计? 我检查数据表,设备太旧了,是否有新的替换设备? 请告诉 我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、曹刚

    如 Kai 所述、该器件处于活动状态、无需考虑新设计。 它于2010年发布、因此对于运算放大器世界而言、它的历史并不是如此、在这些世界中、仍然有1970年代和1980年代设计的可用放大器。

    是否有您想要改进的特定器件参数? 请描述您的应用和要求、我们可以为您提供特定的器件建议。

    谢谢、
    Paul