This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 输入、5V 输出、@ 40mA 最大稳压器、输出可耐受+/-20V 电压

Guru**** 2505705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707341/12vin-5vout-40ma-max-regulator--20v-tolerant-on-output

主题中讨论的其他器件:TPS7A4201

您好!

我正在寻找一款为 Nordig 器件(STB 应用)供电的功率放大器。

输入为12V +/-15%、输出为5V +/-3%、最大输出电流为40mA、最大负载为100uF、带 EN、并且必须在输出引脚/连接器上具有+/-20V 容差...

我们有一个具有分立式组件(大量 R、二极管等)的解决方案、因此我们正在寻找具有成本效益的解决方案(例如运算放大器)、但这可以节省空间(更小的 BOM)...

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    100µF μ F 负载电容对于 OPAMP 电路至关重要。 为什么不使用电压稳压器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我想可能是 TPS7A4201在输出和分压器之间连接了一个二极管来对 VOUT 进行编程...
    好的、如何移动线程?
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    看起来您已经开始了有关此主题的另一个主题。 我们将在此处做出响应、并认为该线程已关闭。
    e2e.ti.com/.../707414

    非常尊重、
    Ryan