This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7221:LMC7221存储温度

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707468/lmc7221-lmc7221-storage-temperature

器件型号:LMC7221

您好!

您是否可以获得 LMC7221的最低和最高存储温度?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim
    目前、我没有任何允许存储温度超过-40至150°C 范围的信息。 最有可能将存储温度降至-65C。 您正在寻找多低的电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Chuck。 他们只是要求器件的最小/最大存储温度。 他们没有提供任何进一步的资料。 说-65到150是安全的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim
    它实际上更多地是封装限制、而不是器件限制。 因此、可以安全地说、存储为-65到150。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Chuck!