This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:OPA4197IDR 可靠性

Guru**** 2510815 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704880/opa4197-opa4197idr-reliability

器件型号:OPA4197

团队:客户尝试构建反向施密特触发器、结果出了问题。 如 客户所述、我将发送附件以了解有关该问题的更多详细信息。 提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser、

    OPA4197提到了获得专利的高输入阻抗方法、适用于高差分输入。
    在电子邮件的波形中、我看到输入之间具有低阻抗。 该波形是否立即(并且始终)发生、或者是否仅在检测到损坏后才发生?

    波形是否真的垂直刻度= 2V/除法、水平刻度为50s/除法? 50秒/单位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser

    似乎该主题转到了内部电子邮件、因此我将关闭该主题。 您可以通过在下面发布回复来重新打开此主题帖。

    谢谢
    Dennis