This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381 -锁存器被启用时的 Vout

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704690/ina381-ina381---vout-while-latch-is-enabled

器件型号:INA381

大家好、团队、

我们使用 INA381来监控系统负载电流。

我们在锁存模式下使用它。 应用程序正在运行、但我们注意到以下情况:

如果 Isense 上升超过阈值、则警报被置位(低电平)

一旦 Isense 达到0mA、警报将保持活动状态、这是应该的。

奇怪的是、当警报激活时、Vout 保持在40mA。

  • 这是不是预期的?
  • 如果警报处于活动状态且 Isense 变为0mA、Vout 保持在40mA?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunset、

    感谢您深入了解该论坛。 输出应跟踪分流器上的感测电压。 但是、有一个内部电流源在超过阈值时打开。 但这仅为4uA。 因此、我怀疑下游电路有问题。 您能否与您的工作条件共享原理图或简化方框图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunset、

    您是否对 INA381设置有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢后续行动。

    我们已为测试发送了评估板。

    我们应该在未来的日子里了解更多信息。

    此致、

    日落