This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:AMC1301-Q1时基故障率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706324/amc1301-q1-amc1301-q1-fit-rate

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1301

您好、支持团队、

我们的客户在其设计中使用了 AMC1301-Q1、他们需要 FIT 率进行功能安全分析。 您能否提供 AMC1301QDWVRQ1的时基故障(FIT)?  

FIT 估算器 没有 AMC1301QDWVRQ1的数据、请查找我们的数据。

例如  

非常感谢

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    对于 AMC1301、FIT 为0.2、MTBF 为5.03E+09。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您提供的信息、现在已经很清楚了。