This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA206:电源和输出电压电平

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704534/ina206-power-supply-and-output-voltage-level

器件型号:INA206

INA206的数据表指定了2.7V 至18V 的工作电源电压范围、然而、当由3.3V 电源供电时、此器件显示出异常行为、也就是说、当预计比较器的输出不会变为高电平。 使用5V 电源供电时、同一电路的行为正常、比较器的输出使用1K 电阻器上拉至3.3V。 我的设计要求 INA 206比较器在3.3V 电平下提供输出。 我将通过编辑参考设计在 TINA 中进行相同的测试。 是否有人可以确定原理图是否有问题、或者是否应该这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarmad、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 您能更详细地介绍一下异常行为吗? 在它返回高电平之前是否存在延迟、或者在比较器输出返回高电平之前、负载电流是否必须明显低于初始触发点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarmad、

    我一段时间没有听到你的声音。 因此、我认为您已经解决了您的问题。 但是、如果仍有问题、请随时重新打开该主题并更新我们的进度。 如果您重新打开该主题、请向我们提供示波器截图、以便我们能够诊断您的问题。