This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:增益设置

Guru**** 2529360 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA139, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706763/ina181-gain-setting

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:INA138INA139

你好。

我能否向 INA181A1添加输入电阻并将增益设置为"10"?

SBOS793D 的第25页。
当 RF 被添加到输入上时、增益发生变化。

增益= 20 = R2/R1

R1= 25kΩ Ω
R2= 500kΩ Ω

R1是内部电阻的输入侧。
R2是内部电阻的输出侧。

当向 IC 输入侧添加 rf=25 kΩ 时 、增益是否为"10"?

r1=k Ω 25kΩ Ω 25kΩ 50kΩ Ω
R2= 500kΩ Ω
增益= R2/R1=10

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    INA 系列显示出极好的 CMRR。 这是通过将输入级的反馈电阻置于同一个裸片上并使用非常精确的制造技术来实现的。 在输入端添加电阻器时、这些电阻器的制造容差和长期漂移会破坏高内部对称性。 这就是输入端只允许高达10R 的电阻器值的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、


    INAx181Ax 器件都具有内部匹配的固定增益。 由于这个设计、一个外部电阻器网络不能被用于可预测的增益编程。

    这些内部电阻器(R1和 R2)经过修整后可获得精确的20V/V 增益、但其确切值可能会变化20%。 在不断变化的内部电阻器网络中添加一个25kΩ Ω 电阻器将影响输入失调电压并将增益改变在±10%以内,而不包括外部电阻器的容差。

    A1版本的 INA181具有20V/V 的固定增益、但如果您正在寻找可编程增益器件以实现10V/V、我们的电流输出 INA138和 INA139可能适合您的应用。



    感谢您选择 TI 产品、
    Manuel Chavez