This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:测量高电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA190, INA240, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707099/ina226-measuring-high-currents

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA190INA240DRV425

您好!

我们的一位客户正在考虑使用 INA226/0来满足高电流要求。 您能告诉我们最合适的器件吗? 以下是要求的详细信息。

电池电压为12V (最大28V)时的高侧感应。

2.电流范围为200A 至2000A。 (不是 mA)

3.需要双向感应

需要+/- 1%的精度。

有了这样的要求、您认为最佳解决方案是什么?

如果我们使用 INA226、我们会担心感测电阻值及其功耗。

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  要满足任何单个电流并联监视器的要求都非常困难。  要使用 INA226测量高达2000A 的电流、您需要一个41uohm 电阻器、您可能需要通过多个并联200u 分流器创建该电阻器、或者定制一个分流器。  我通过取 INA226的最大分流电阻值(81.92mV)并除以2000A 来获得该值。  对于这种尺寸的分流器、电路板布局也变得极其重要。  除此之外、INA226还不会为您提供所需的精度水平。  41uohm * 200A = 8.2mV。  该器件的输入偏移可高达7.5mV。  因此,200A 附近的误差将为91.6%(Vos/(i*rshun))。  此外、正如您所注意到的、即使使用41uohm 分流器、功率耗散也可能相当大(163.8W)。

    您可以使用的替代器件包括 INA190和 INA240。  这些器件在您的工作范围内的最大误差应分别约为1.26%和1.04%、忽略分流容差误差。  这些器件的分流器为90uohm 和110uohm。  因此它们的功耗将更大。

    或者、您可以考虑使用磁通门传感器、霍尔传感器或隔离放大器。  至于使用磁通门传感器、我建议使用 DRV425。  为了了解使用 DRV425进行设计时需要考虑的因素、我将阅读以下内容: 《汇流条设计注意 事项》和《汇流条工作原理》。  我们还提供 TI 参考设计 EVM、您可以 在此处购买、测试和适应您的应用。  为了帮助进行设计、我建议使用 此处的 DRV425系统参数计算器。