This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6554:增益偏差与频率间的关系异常

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705642/tina-spice-lmh6554-abnormal-gain-deviation-versus-frequency

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我设计了一个具有 LMH6554的电路板、该电路板与高速 ADC 的模拟输入进行直流耦合。 下面显示了 TINA 中的电路仿真。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/2605.2Vpp_5F00_Input_5F00_LMH6554-_2D00_-AAF_2D00_TI-Forum.TSC

带宽仿真的结果很好、没有问题。

电路板的测量结果很差、与仿真非常不同。

带宽受限、放大器输出电平因频率而异。

这里是一个以 sinus 1Vpp 输入电平在频率范围内测量的 ADC 计数(14位)的图。

我已检查电路板组装、一切正常。

另一个尝试是测量仅使用示波器端接200欧姆的放大器输出。

如图所示、结果同样糟糕。

欢迎您提供任何帮助。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    LMH6554数据表表表表1中提供的0dB 增益电阻值仅适用于50 Ω 源阻抗。 您显示的电路似乎并不表示正在使用50欧姆的源阻抗。 因此、您可能会导致输入差分电压不对称、从而导致输出失调电压增加、频率响应不佳。 那么、是否可以尝试连接的 TINA-TI 电路、该电路应该支持0V 直流输入和50 Ω 源阻抗?

    e2e.ti.com/.../2Vpp_5F00_Input_5F00_LMH6554-_2800_mod1_2900_-_2D00_-AAF_2D00_TI-Forum.TSC

    18pF + 36pF 的输出电容器可能会严重加载 LMH6554输出、并且4.7欧姆的串联电阻隔离似乎很小。 我建议移除输出抗混叠滤波器、并查看频率响应是否有任何改进。  

    为了更好地理解/解决问题、我们提出了一些问题:

    1.您使用的是单端输入源还是差动源?

    2.源阻抗是50欧姆单端还是100欧姆差分?

    输入源的直流电压是多少?

    4.您是否尝试移除输出抗混叠滤波器以查看它是否有任何改进。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    非常感谢你的帮助。

    设计目标是使单端50欧姆输入的电压范围为-1V+1V 直流。

    外部源也将具有50欧姆。

    在我的仿真源中、VG1内部电阻设置为50欧姆。

    源电阻为50欧姆或不为50欧姆时、仅更改输出振幅。

    对于电路板上的测量、我使用了一个具有50欧姆源阻抗的信号发生器。

    我知道我的 AAF 可能 是重负载。 因此、我在没有 AAF 的情况下进行了测量、但仅进行了200 Ω 终端和示波器。

    我认为、直接连接到放大器输出的探头也不是一个好主意、因为探头容量约为 pF。

    我将在最后尝试使用2个50欧姆和100欧姆串联电阻器

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    在放大器输出频率响应下没有3个18pF 电容器是正常的。

    我将使用更多的串联电阻将 AAF 更改为放大器输出和增益2。

    谢谢

    Andreas