This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2616:需要 VGA 建议- VCA2616、LMH6505和 TL026

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6505, TL026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705372/vca2616-need-vga-recommendations---vca2616-lmh6505-and-tl026

器件型号:VCA2616

您好、Sirs、

我的客户正在寻找 VGA 以支持(1) 0.1Hz~200kHz 工作范围(2)高线性增益控制。 AD8366/37是基准、VCA2616、LMH6505和 TL026是候选项。 在此情况下、您是否会提供建议?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年4月7日     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我因7月4日的假期而不在办公室。
    我将在本周结束前回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我向我们的系统团队核实了 VCA2616。
    VCA2616不支持低频运行。 低频时、1/f 噪声更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、您是否会在本例中提供您推荐的 TI 器件?...Wayne Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    您能否与 PA 团队核实?