This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:使用 OPA365的采样保持电路

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365, OPA2365, OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706360/opa365-sample-and-hold-circuit-using-opa365

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件: OPA2365OPA615

大家好

如果我们问 OPA365、您会介意吗?

我们的客户正在寻找 替代产品(采样保持电路器件)。
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/ha53/ha5351.pdf

客户将使用它(采样保持电路) 作为 ASIC ADC 的放大器缓冲器。  
TI 没有类似的产品。(LF398超出规格。)

客户的规格
-电源:3.3V
采样率:5MHz
-输入:2通道
输出:1ch

因此,如果采样率为5MHz, 单位增益是否需要10倍?
这就是为什么我们应该考虑 OPA2365 +模拟开关?

如果您有一些参考设计、可以分享一下吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    OPA2365的50MHz 带宽应足以实现5MHz 的采样率。 TIPD142 是一款精密参考设计、展示了如何使用采样保持电路来减少 DAC 的干扰、它展示了外部采样保持电路的一个很好的示例。

    如果客户可以使用不同的电源、则可以考虑 OPA615、该值显示了在数据表第19页的图45中的采样保持应用中使用的一个示例。 但是、OPA615的最小电源电压为8V。